This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:cc2650moda

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, MSP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/836533/ccs-cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我使用的是 cc2650moda 和 msp432e401y Launch Pad 和 xds110调试探针。

我正在调试 cc2650moda 中的简单外设示例代码

我得到了该误差。

请答疑解难

Cortex_M3_0:目标 CPU 停止故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_M3_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    听起来这是一个与硬件/调试器相关的问题。 我要将此主题分配给硬件团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试以下操作之一是否能解决您的问题?

    -使用另一根电缆(我在某处读出此错误通常是由不良的 JTAG 信号引起的)并检查所有连接是否正确

    -尝试批量擦除您的器件(例如使用 Uniflash)

    -验证您的项目设置(尤其是在所选调试程序正确的情况下)

    我希望这将有所帮助、

    此致、