This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:FCC 认证

Guru**** 2819925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/796493/cc2564moda-fcc-certification

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户对 CC2564MODA 认证有疑问。
根据以下维基网站、国家/地区按颜色分类;
红色:包含在 FCC/ETSI 报告中
蓝色:由 CE 覆盖

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Regulatory_Compliance#Countries_Accepting_FCC.2FETSI_Reports

因此、我知道黑色国家/地区将需要独特的认证。
美国是其中之一、但 FCC 是美国的认证。
我想这是图中的错误。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichiro、

    他的黑色文本旨在表明这是一种独特的认证。 我想我们可以把它变为红色。 请注意、尽管我们声明其他国家/地区可能接受 FCC 或 CE 报告、但这并不意味着我们将涵盖这些地区的所有要求。 如果您希望在我们原始认证之外的地区使用 CC2564MODA、则需要与测试机构合作以确保满足所有要求。 测试报告只是其中的一个方面。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    我明白了。 谢谢!

    谢谢、此致、
    田志郎一郎