This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2596495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/796648/rtos-cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我想在传感器标签 cc2650中实现 AES CCM。 因此、我使用了释放到以下地址的加密驱动程序:C:\TI\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10\docs\doxygen\html\index.html。并通过从以下论坛获得帮助、使用 AES CCM 加密湿度数据

e2e.ti.com/.../663941

以下是用于加密的脚本。

e2e.ti.com/.../5518.8765.sensortag_5F00_hum.c

我将在我使用 Cordova 框架构建的 Android 应用程序中获取湿度数据。 加密驱动程序还具有用于解密的内置函数、但我想在移动应用程序中解密湿度数据。 那么、我该怎么做呢?

还请给我一些提示、说明如何确保数据已正确加密?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、
    为什么您不只依赖加密链接(配对)而不是加密数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在研究传感器标签的安全方面、因此我希望安全地传输数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、
    好的、但您在智能手机端寻求解密支持? 我个人对此没有任何经验、我不确定这是解决此类问题的正确论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我想在智能手机端解密您能向我推荐一些论坛、我可以从那里获得帮助吗?
    由于加密是在 c 中执行的、并且我使用 Cordova 创建了应用程序、因此我必须使用 Java 脚本进行解密
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、
    互联网很大、谷歌搜索"在 Java Android 中解密 AES CCM"给了我一些好的建议。 将 Cordova 添加到搜索结果会缩小到细节。 祝您在代码搜索中好运:)