This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CCS 中的 OAD 支持

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/797049/cc2650moda-oad-support-in-ccs

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

你(们)好

我的客户正在使用 CC2650MOD、他们需要实施 OAD、请在下面澄清问题

1.基于代码编写的 OAD 的可用性(我见 IAR)

2.对于片外 OAD、IAR 示例显示了片上 OAD、需要针对片外 OAD 进行配置。  我看到了片外代码、但未包含在项目中。

3.需要有关 CC2650的片上 OAD 限制的建议。

谢谢

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650对于 BLE 片上 OAD 而言并不是足智多谋、如果您需要 BLE 片上 OAD、建议使用 CC2640R2F 而不是 CC2650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、
    遗憾的是、我们没有任何 OAD 示例超过现有 SDK 中的示例。 我建议将最新的 CC2642平台作为片上 OAD 解决方案的目标、因为闪存可用性要高得多。