This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:采用 CC2540的蓝牙软件狗通常无法扫描蓝牙设备、任何建议?

Guru**** 2994170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/796260/cc2650-bluetooth-dongle-with-cc2540-often-fails-to-scan-the-bluetooth-device-any-suggestions

器件型号:CC2650

尊敬的专业人士,

我使用 BLE Device Monitor 软件和蓝牙软件狗来扫描蓝牙设备、但通常无法扫描设备。在相同的环境中、

我可以使用手机和 iPad 扫描它。 您以前是否曾解决过此问题?  检查?的任何建议

1. 在正常情况下,搜索10次左右失败1-2次,在异常情况下,搜索10次左右成功1-2次。

2. 目前,我们希望使用软件狗扫描其他蓝牙设备,但我们尚未建立连接,因此现在无法扫描。

3. 当前已更改多家制造商的软件狗,存在此类问题。TI 官员也有软件狗,但结果相同。

我尝试了 near 和 far 来测试射频天线的效果、效果相同。 软件狗的软件程序是当前的官方程序;

任何建议?非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、
    器件中使用的广播间隔是多少? 此外、您在 BTool / Device Monitor 中使用哪些扫描设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joakim,
    广播间隔为1秒1次、扫描间隔在2秒至10秒之间进行了测试。
    BLE Device Monito 的另一个奇怪现象是、无论设置的扫描时间是多久、只有前两秒才能找到该器件。不仅是我们自己的器件、还包括其他蓝牙器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您能否尝试使用更小的广播间隔、即100ms? 我不知道为什么不能使用 Device Monitor 增加扫描时间、是否有机会尝试 BTool?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joakim,
    我将要进行系统搜索的任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白您的意思、我建议您尝试更小的间隔、或使用 BTool 进行扫描。 所有这些都是为了缩小实际问题和/或与之相关的范围。