This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:[CC2564C] VBAT 和放大器的最大电流消耗;VIO

Guru**** 2534330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/795649/cc2564c-cc2564c-maximum-current-consumption-for-vbat-vio

器件型号:CC2564C

您好、先生、

  3.3V (VDD_IN)条件下 VBAT 和 VIO 的最大电流消耗是多少?

  谢谢。

  例如:EDR 模式最大值为112.5mA,它指向 VBAT + VIO 或仅 VBAT?

     1. VBAT 的最大电流消耗是多少?

     2.  VIO 的最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    [引用用户="friank chang2"]

    例如:EDR 模式最大值为112.5mA,它指向 VBAT + VIO 或仅 VBAT?

    [/报价]

    持续传输电流消耗值仅来自 VBAT。

    [引用用户="friank chang2"]      1. VBAT 的最大电流消耗是多少?[/报价]

    对于 EDR 调制中的连续 TX、这将是112.5mA。 但是、请注意、实际 BT/BLE 用例中的电流消耗将低于此值。

    [引用用户="friank chang2"]      2.  VIO 的最大电流消耗是多少?[/quot]

    根据静态电流消耗表、电流为1mA。

    此致、

    Vihang