This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA +适用于勘误表10734的 BLE 堆栈 v2.2.2

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/792883/cc2650moda-cc2650moda-ble-stack-v2-2-2-for-erratum-10734

器件型号:CC2650MODA

您好!

 

我的客户正在使用 CC2650MODA + BLE 堆栈 v2.2.2并通过 BQC 进行蓝牙认证。

关于勘误表10734、我在下面找到了以下帖子: e2e.ti.com/.../713044 10734&tisearch=Search-EN-Everything

 

我已将此帖子转发给我的客户和 BQC、但 BQC 表示需要 Erratum 10734的测试报告才能进行蓝牙认证。

 

我能否为客户获取勘误表10734的测试报告?

 

此致、

Y M

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yasuhiko、

    我在一位专家的帮助下,我们将与您再次进行交流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

     

    感谢您的重播。

    我正在等待您的下一次反馈。

     

    此致、

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikame-San、
    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../787523

    如果您有任何后续问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、您好!

     

    我已将您的主题转交给我的客户和 BQC。

    它们将在您的线程进行蓝牙认证的下一步工作。

     

    非常感谢您的建议。

     

    此致、

     

    Y M