This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:唤醒问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/794876/cc2564moda-wake-up-issue

器件型号:CC2564MODA

您好!

CC2564MODA 存在初始化问题、我们使用的是三线制 UART 通信、我们看到我们通过 UART 发送消息、但我们没有从 CC2564MODA 获得任何响应、

我们已经检查 了 CC2564MODA 电源引脚、包括 NSHUTD 和 SLOW_CLK_IN、它们看起来不错、 我们无法检查  HCI_RTS 以查看它是否会变低、因为我们无法访问它、也无法通过任何其他方法检查 CC2564MODA 是否已启动、  TX_DBG 引脚的用途是什么?

非常感谢、

人力资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HRI、

    TX_DBG 引脚用于从 CC256x 蓝牙控制器收集 BT 固件日志。
    www.ti.com/.../swau058

    您可以从此引脚捕获固件日志、以更好地了解控制器是否已正确初始化。

    根据 BT 核心规范、三线制 UART 是 H5协议、使用跳周层(BT 核心规范文档中提供了详细信息)。 您是否正在使用 H5协议?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、您好!

    好的、将尝试 TX_DBG 引脚日志、

    非常感谢、
    HRI