请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 您好!
CC2564MODA 存在初始化问题、我们使用的是三线制 UART 通信、我们看到我们通过 UART 发送消息、但我们没有从 CC2564MODA 获得任何响应、
我们已经检查 了 CC2564MODA 电源引脚、包括 NSHUTD 和 SLOW_CLK_IN、它们看起来不错、 我们无法检查 HCI_RTS 以查看它是否会变低、因为我们无法访问它、也无法通过任何其他方法检查 CC2564MODA 是否已启动、 TX_DBG 引脚的用途是什么?
非常感谢、
人力资源