This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSOURCE-RD:正在寻找开发套件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BT-MSPAUDSOURCE-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/794835/bt-mspaudsource-rd-looking-for-dev-kit

器件型号:BT-MSPAUDSOURCE-RD
主题中讨论的其他器件:BT-MSPAUDSOURCE

大家好、本论坛的最新动态。 我有一个开发套件要求,与 BT-MSPAUDSOURCE 板(TIDU459A BluetoothRegistered)和 MSP430音频源相似,但有一些曲折:

支持 BT5/BLE

ADC 24位

3.可编程 BT 编解码器(能够上传自定义编解码器),而不仅仅是 SBC。 考虑到上述要求、是否有任何关于开发套件的建议可以解决此问题? 请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您深入了解 TI 参考设计。 BT-MSPAUDSOURCE-RD 或任何其他基于 CC256x 的参考设计/评估套件不符合这些要求。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议? 不胜感激。

    Thx。