This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650RC:支持 Android TV

Guru**** 2467570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/794426/cc2650rc-android-tv-supported

器件型号:CC2650RC
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、

我的客户有兴趣在远程控制项目中使用 CC26xx。 下面是一些问题

1. CC2650RC 以前是否与 Android TV 平台配对?

2.如果 C2650RC 可以与 Android TV 平台配对、CC2650是否可以更改为 CC26xx BLE 系列并执行连接到 Android TV?

谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yen、

    是的、CC2650 BLE 器件可以与任何其他 BLE 器件配对。
    2、这是可能的、但这意味着 RC 需要是 BLE 中央设备(而 Android 需要是外围设备)。 我认为我们没有针对此配置的代码示例。