This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:通过蓝牙传输 ADS1294连续数据流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2541, TIDA-00096, CC2564, ADS1294, ADS1292, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/790663/cc2541-ads1294-continuous-data-stream-over-bluetooth

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:ADS1293、 TIDA-00096、 CC2564、 ADS1294、 ADS1292、 CC2564C、 MSP432P401R

你好! 我看到 了 TIDA-00096、其中 ADS1293连接到 CC2541 BLE 模块、每14ms 发送一次数据。

我的想法是使用 ADS1294、将其设置为连续模式、并通过蓝牙以8kSPS (或更高)的速率将数据流发送到 Windows 10。 我可以使用 CC2564芯片和音频配置文件将此 ADS1293数据蒸汽发送到我的 PC 应用吗?

我已经将 ADS1292与 CC2541配合使用、通过 BLE 通知发送数据。 但我不熟悉蓝牙流。

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这篇文章中提到的主题和应用手册提到了 CC2541、但似乎您正在尝试使用蓝牙而不是 BLE。 请您澄清一下。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! CC2541 BLE 是我们目前使用的、通过通知将 ADS1292数据发送到 Windows 10桌面的工具。  

    但我们现在需要切换到蓝牙以发送连续的数据流。 如果可能... )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的澄清。 我已通知支持 CC2564的团队、他们将提供进一步的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、

    [引用 user="Lars Mentze">但我们现在要切换到蓝牙以发送连续的数据流。 如果可能... :)[/报价]

    您可以使用串行端口配置文件(SPP)在 CC2564C 和 PC 之间使用经典的 BT RFCOMM 连接。 请注意、CC2541和 CC256x 控制器之间存在显著的架构差异。 您需要在主机 MCU (例如 MSP432P401R)上运行主机堆栈和 SPP 配置文件、以运行完整的用例。

    您可以通过在以下 SDK 上评估 SPPDemo 来开始。

    硬件要求: http://www.ti.com/lit/pdf/swru497

    软件: http://www.ti.com/tool/CC2564CMSP432BTBLESW

    此致、

    Vihang