This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC2650:是否有适用于 cc2650 Launch Pad 的加速计的工作示例?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/789524/compiler-launchxl-cc2650-any-working-example-for-accelerometer-for-cc2650-launch-pad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2650STK

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

有人能不能告诉我 cc2650 Launch pad 是否有加速计的工作示例?

我在 cc2650stk 中找到 sensorTag 示例、在 cc2650 Launchpad 上刷写时不提供任何值。 如果有任何适用于 cc2650的示例、请告知我。

谢谢、

拉特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 launchpad 没有加速计、因此我们没有任何包含此加速器的 Launchpad 示例。 您必须将 CC2650STK 代码示例中的加速计代码移植到 Launchpad 的现有示例中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我联系。 我已连接到外部 MPU9250传感器。 我能够将所有文件放入简单 BLE 外设示例的应用文件夹中。

    我找到了 CC2650STK 的这些电路板初始化、

    /*接口#1 */
    #define Board_MPU9250_ADDR (0x68)
    #define BOARD_MPU9250_MAG_ADDR (0x0C)
    
    //传感器输出*/
    #define Board_MPU_INT ioID_7
    #define Board_TMP_RDY ioID_1
    
    /*电源控制*/
    #define Board_MPU_POWER ioID_12
    #define Board_MPU_POWER_ON 1
    #define Board_MPU_POWER_OFF 0 

    SCL 和 SDA 连接到 Launch pad 的 IOID_23和 IOID_22、而 int 连接到27。  

    如何将其更改为与 cc2650 Launchpad 配合使用?

    请帮帮我。

    谢谢、

    拉特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个常见问题、您是否曾尝试在论坛中搜索"MPU9250 CC2650 LaunchPad"?

    此外、您为什么使用 CC2650而不使用 CC2640R2、因为后者的软件产品更新得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ter、

    我尝试在论坛中搜索 Mpu9250以获取2650 Launchpad、但没有找到任何可能对我有所帮助的东西。

    出于某种原因、我必须使用 cc2650 Launchpad、因此我现在无法进行切换。

    请告诉我是否可以尝试做一些事情。

    谢谢、
    拉特纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过谷歌搜索"Mpu9250 CC2650 Launchpad"、发现 e2e.ti.com/.../585977 是其中一个候选器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter、

    我没有逻辑分析仪或示波器、但我可以检查该引脚上是否有电压。

    我对中断引脚有疑问、

    /*传感器输出*/
    #define Board_MPU_INT ioID_27/IOID_7 

    我所连接的板将 IOID_27作为 int 引脚编号、因此我在 Board.h 文件中更改了该编号。 它是正确的方式、还是我缺少了什么?

    谢谢、此致、

    拉特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这方面有什么进展?

    逻辑分析仪是一种低投资、可为您节省大量时间。