This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何在 CC2564在经典蓝牙模式下工作时对其进行测试?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/790434/cc2564c-how-to-test-cc2564-when-it-works-in-classic-bluetooth-mode

器件型号:CC2564C

CC2564C 在经典蓝牙模式下工作时是否具有 TCI (测试控制接口)?

如果否、"lmp 命令"的传输数据包是否与正常数据包相同  

经典蓝牙传输数据包?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了陈建文提出的建议外:

    [引用用户="Zude Wang "]

    如果否、"lmp 命令"的传输数据包与正常 经典蓝牙传输数据包是否相同?

    [/报价]

    测试指南中的"BT RF FCC 模式"是针对 PHY 的测试。 这意味着您可以根据配置选择调制和/或基带层数据包类型。 对于自动"BT RF SIG 模式"、BT 测试仪将使用 LMP 命令和 ACL 数据包来运行自动测试。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vihang

    感谢您的重放。

    请参阅http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide"。重点 介绍 了如何在 BLE 模式下测试 CC256X。

    我打算使用解决方案:CC256xCQFN_EM+BOOST_CCEMADAPTER+MSP_EXP432P401R。 MSP432 用作 主机 来配置 CC256C、而频谱 分析  用于分析经典 BT 信号。

    我在《基于 MSP432TmMCU 的 CC2564C TI 双模 BluetoothRegistered协议栈》中阅读了示例。  BTVSAIP.h"和“HCIAPI.h”都有一些测试设置 API,但我很困惑如何使用它们。

    我假设我应该按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide 所述在'BTVSAIP.h'中使用 API、但不在 BLE 模式下设置 CC256C、对吗?

    您能否分享如何  在经典模式下测试 CC256X?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zude Wang ]in"http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide"。 它重点 介绍 了如何在 BLE 模式下测试 CC256X。[/quot]

    测试指南中的第8部分适用于 BLE 测试模式。 第5和6节适用于经典 BT。

    [引用用户="Zude Wang "]

    我打算使用解决方案:CC256xCQFN_EM+BOOST_CCEMADAPTER+MSP_EXP432P401R。 MSP432 用作 主机 来配置 CC256C、而频谱 分析  用于分析经典 BT 信号。

    我在 《基于 MSP432TmMCU 的 CC2564C TI 双模 BluetoothRegistered协议栈》中阅读了示例。  BTVSAIP.h"和“HCIAPI.h”都有一些测试设置 API,但我很困惑如何使用它们。

    我假设我应该按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide 所述在'BTVSAIP.h'中使用 API、但不在 BLE 模式下设置 CC256C、对吗?

    [/报价]

    对于经典 BT、您会发现 BTVSAPI.h 上的 VS_Enable_FCC_Test_Mode API 实现了 CC256x 测试指南第5.1节中描述的连续 TX 测试模式。 同样 、VS_Enable_RF_SIG_Test_Mode API 实现了《CC256x 测试指南》第6节中介绍的 BT RF SIG 模式。 使用这两个示例、您可以在 BTVS.c 中创建自己的 API、以实现其他测试、如数据包 TX/RX (如果需要)。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vihang

    非常感谢您 清楚地解释我的问题。

    ,我 只想进一步了解。

      ‘s‘s?"HCI_Enable_Device_under Test_Mode()"用于?什么此 API 与 BTVSAPI.h 中 VS_Enable_FCC_Test_Mode API 的区别

    解释为“以下函数向与 BluetoothStackID 参数指定的蓝牙协议栈关联的蓝牙设备发出 HCI_Enable_Device_under Test_Mode 命令”。

    在 BT 核心 规范第6卷中,F 部分 描述了“RF PHY 的直接测试模式”。我认为它用于启用“直接测试模式”,对吗?

    2、如果我想知道 BTVSAPI.h 中的 API 到底 用于,什么是您推荐的参考文档?

    非常感谢!

    此致、

    王祖德