This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:无法使用 CCStudio 中的 CC2640 Launchpad 刷写到 CC2640定制板上。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CCSTUDIO, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/789391/rtos-cc2640r2f-unable-to-flash-onto-cc2640-custom-board-using-cc2640-launchpad-from-ccstudio

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CCStudioCC2592

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 CC2640定制电路板、其原理图如 e2e.ti.com/.../2146.E10114_5F00_SCHEMATIC.pdfand我尝试使用 CC2640 Launchpad 电路板通过 CCStudio 中的引脚连接将零代码闪存到电路板上:  

reset =>自定义板上的复位  

TMS => 定制板上的 JTAG_TMSC

TCK => 定制板上的 JTAG_TCKC

 定制电路板上的 TD1 => TD1

  定制电路板上的 TD0 => TD0

定制电路板上的 GND => GND

我无法将代码刷写到定制板上。 我收到的错误如下所示:

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包7.0.100.0)

有时和  

连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保您的设备已解锁。

有时。

我正在使用 CCStudio 版本:7.4.0.00015。

请告诉我这个问题的解决方案。  

谢谢、

Bhaskar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用闪存编程器2、它能识别您的定制板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhaskar:

    您是否在电路板和调试器之间连接了 VDD 检测功能? 如果不是、Vsense 跳线是否安装在 LaunchPad 上?

    您能否分享电路板照片以及电路板如何连接到调试器?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    这张照片显示了我们的定制板和 LaunchPad 之间的连接。

    我们仅焊接了部分原理图、其中包括用于初始相位的基本 CC2640电路。我们现在排除了定制电路板上的范围扩展器电路、用于闪存测试。这里是我迄今为止焊接在电路板上的原理图。  

    当我消除了范围扩展器电路时、还请再次验证完整的原理图、同时请验证复位电路、并让我知道问题的原因和解决方案、因为我遇到了相同的问题(不闪烁)。  

    谢谢、

    Bhaskar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhaskar:

    在这个最新的电路原理图中、复位信号未连接。

    我不能在照片中做任何细节。 您确定焊接正常吗?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    下面是修改后的原理图和复位电路、以及我为 Launchpad 的定制板提供的连接照片。

    我确信焊接效果良好。 我无法刷写定制板。 您能告诉我这个问题是解决方案吗?

    谢谢、

    Bhaskar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布更好的电路板照片? 我知道 LaunchPad 的样子:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的定制板和布局的照片。

    e2e.ti.com/.../E10114_5F00_ALL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhaskar:

    很抱歉、您的布局非常糟糕。 IC 如何接地? 此外、焊接看起来也不是很好。 除此之外、晶体旋转90度、因此未连接到右侧(晶体)引脚。

    有关一般布局建议,请参阅:www.ti.com/lit/pdf/swra640。 请记住、您确实需要坚固的接地平面和良好的接地连接。 特别是对于 CC2592、您必须极其准确地遵循该参考设计、否则性能将会下降。

    此致、
    Fredrik