This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何组织从 cc2650 Launchpad 板到器件的自动连接

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/788505/cc2650-how-to-organize-automatic-connection-to-the-device-from-the-cc2650-launchpad-board

器件型号:CC2650

我有 一个 CC2650 Launchpad Rev 1.2板。 我想写信给她一位能够自动连接到我的手机的客户。

查看文章:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/491182/2005716#2005716

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/549365

还有几个我很高兴。 但我找不到他们在那里使用的项目。 在 Simple Academy 2.2.1中具有类似名称的工程不具有文章中描述的功能。 互联网搜索也没有结果。 我找不到正常示例。 我不熟悉这个平台、因此没有额外的信息很难处理。

是否有人可以共享文章、上面文章中提到的项目链接或通过蓝牙自动连接的单独示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egor、
    我建议使用 SDK 中包含的简单外设。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、在哪里查找它们、在什么简单的 Academy 版本中查找它们以及要查找什么项目? 我已经尝试过几次、但没有找到连接到器件的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egor、
    请在 此处参阅 BLE-STACK-2-2-2:www.ti.com/.../BLE-STACK。 该 SDK 包含示例应用和入门所需的文档。

    请注意、如果您想使用每季度更新一次的软件和不断改进的 SimpleLink Academy 模块、我建议您改为评估 CC2640R2或 CC2642。