This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:复位绑定管理器非易失性

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1170959/cc2652p7-reset-bond-manager-nv

器件型号:CC2652P7

你好。

在一台设备上、我的错误配对无法正常工作。

连接工作、但配对未存储、因此 SOME 时间设备停止工作。
如果我检查 GAPBOND_BUCK_COUNT、他将保持为0。

我尝试执行一次 GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_ERASE_ALLBONDS、NULL);但这没有修复错误。

最后、我使用 JTAG 擦除整个闪存、现在一切正常。 配对过程是 store 和 GAPBOND_BICK_COUNT 递增。
我认为 GAPBondMgr 使用的 NV 已损坏、我已经用完全闪存擦除来修复它、但最终用户无法使用。 然后、我想添加在代码中完全擦除/复位 GAPBOND 的 nV 的可能性、这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    [引用 userid="174192" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1170959/cc2652p7-reset-bond-manager-nv "]我尝试执行一次 GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_ERASE_ALLBONDS, NULL);但这没有修复错误。[/QUERQ]

    此函数调用的返回值是多少? 它是否成功执行?

    此问题在 SDK 示例上是否可重现? 您使用的是哪个 SDK 版本?