This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何使用 SmartRF 设置 CC2541的有效载荷类型和其他参数

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1169423/cc2541-how-to-use-smartrf-to-set-the-payload-type-and-other-parameters-of-cc2541

器件型号:CC2541

您好!

我们正在调试 CC2541蓝牙功能。 请回答以下问题。
如何使用 SmartRF 发送有效载荷类型为 PRBS9或11110000或10101010、有效载荷长度为37字节且速率为1M 的蓝牙数据。
如何在 SmartRF 的 CC2541选项卡中进行设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据速率已设置为1Mbps、因为 它是该器件上的蓝牙 PHY 唯一可用的速率。  您可以将数据类型设置为"Hex (十六进制)"并提供自己的数据或增加随机集的"Packet Data Size"(数据包数据大小)、但 SmartRF Studio 的一个限制 是不会为每个数据包计数创建唯一的数据。  要实现此功能,您需要使用 软件资源开发自己的专有射频代码 ,或者使用 RTLib 创建脚本

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复!
    使用 SmartRF 调试 CC2541时、我遇到了以下问题、
    1) 1)在 Continuous TX 选项卡上、我能否单击"Start"按钮来控制 CC2541以传输蓝牙信号?
    2) 2)"调制"和"未调制"是否可以控制传输的蓝牙信号是调制波形还是单载波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) 连续 TX 面板用于将器件设置为发送连续信号的模式。  您可以通过为连续 RX 设置另一个具有相同 PHY 和频率设置的器件来进行确认。
    2) 2)未调制模式产生载波。  SmartRF Studio 7文档

    此致、
    Ryan