This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:关于 CCC 的多个 Blue LE 控制器(汽车企业联盟)

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1169800/cc2652r-about-multiple-blue-le-controllers-of-ccc-car-conectiity-consortium

器件型号:CC2652R

我正在使用 UWB CCC 的多个 BLE LE 控制器进行开发。

多个 BLES 必须连接到一部手机才能进行通信。  

我只有在 CCC 规范中提供的相关信息。  

"所有控制器应使用相同的身份地址和分辨率键。 每个控制器可能具有的

可随时解析的不同随机地址。"   

您是否有任何有关 UWB CCC 的多个 BLE LE 控制器的解决方案?

或  

我们考虑修改 rts_Coordinator、RTLS_passive、RTLS_responser 示例。  

或  

我们认为它就像 ipad 无线耳机与一部电话配对。

让我来谈谈我应该如何处理它  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一位专家来帮助您进行查询。 同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84

    此致、

    否  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用相同地址和相同密钥的所有 BLE 器件。 请按照我们的软件用户指南在债券进口/出口/操作部分进行操作。

    dev.ti.com/.../gapbondmngr-cc13xx_cc26xx.html