This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:各个通道的不同 TX 功率

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172106/cc2652r7-different-tx-powers-for-individual-channels

器件型号:CC2652R7

我相信我们的器件只有一个用于设置 TX 功率的寄存器、但我需要确认是否可以为不同的通道设置不同的 TX 电平。  例如:CH0至最大2dBm、CH01-CH38至最大5dBm、CH39至最大2dBm、等等。  

请发表评论吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    我不确定您是否可以为各个通道配置不同的 TX 功率。 当客户更改通道时、他们还应运行 CMD_SET_TX_POWER 命令来设置该通道的 TX 功率。 否则、我相信您将看到与无线电设置命令一起使用的相同 txPower 设置。

    请澄清您是否正在查询堆栈示例(以及哪个堆栈)、因为 上述声明适用于专有解决方案和直接使用无线电。