This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无法获取哪个引脚是 PWM、哪个引脚是 CC2640R2F 的 ADC

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172633/cc2640r2f-cannot-get-which-pin-is-pwm-which-pin-is-adc-for-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

大家好、

对于 CC2640R2F 48PIN 器件、数据表显示其具有 ADC/PWM/UART/I2C/I2S、但我无法获取哪个引脚是 ADC、哪个是 PWM、哪个是 UART、哪个是 I2C、哪个是 I2S、哪个是 GPIO。

请帮帮我。

Mickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    CC2640R2F 器件在外设映射方面具有很大的灵活性。

    - ADC 必须映射到支持模拟功能的引脚(即 DIO23至 DIO30)

    - PWM/UART/I2C/I2S 需要数字 IO (即器件的任何 DIO)-因此您可以将它们映射到任何 DIO。

    更多详细信息可在器件的数据表中找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2640r2f.pdf

    我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢! 您能解释一下什么是 I2S 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2S 表示" IC 间声音"。 它用于不同器件(通常是编解码器和 CC2640R2F)之间的音频传输。

    I2S 外设也可重新用于 PDM 外设、即允许数字麦克风采样的外设。

    有关CC2640R2F 的 I2S 模块的更多详细信息、请参阅技术参考手册(www.ti.com/.../swcu117)的§22。

    我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 明白了。 非常感谢!