This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:能否使用 CC2650传感器标签接收来自 CC1350传感器标签的信号?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172363/cc2650-can-i-use-a-cc2650-sensor-tag-to-receive-signals-from-a-cc1350-sensor-tag

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、

我们一直在尝试使用 CC2650上的低于1GHz 天线从 CC1350传感器标签接收射频信号。 它们都设置为相同的频率(2440Hz)、但似乎无法接收到任何内容。 我们已在两个 CC2650传感器标签和两个 CC1350传感器标签之间成功传输信号、但不同系列之间没有成功传输信号。

我们的问题是:这实际上是可能的吗? 我们查看了数据表、并将其视为类似产品、但我们尚未找到具体答案。

提前感谢、

Sam 和 Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    这似乎是预期行为。 从器件级别来看、CC2650应能够与 CC1350通信。 但是、如果两个器件上的射频路径/天线不同、则这可能会导致您看到的行为、因为这两个天线路径分别针对 SUB1和2.4GHz 进行了优化。