This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:I2C 读写问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, OPT3001, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172876/cc2650stk-i2c-read-write-issue

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2650OPT3001FDC2214

您好!

我设计了一个可通过 I2C 与 CC2650STK 通信的 DevPack 板。  已验证 DevPack 是否可以使用 Sensor Controller Studio 获取数据。

我尝试修改示例项目 i2ctmp007_CC2650STK_TI、以实现 DevPack 和 cc2650之间的 I2C 通信。

当前的问题是 SensorI2C_writeReg ()和 SensorI2C_writeReg ()无法分别成功写入和读取数据。

这两个函数取自示例项目 sensortag_cc2650stk_app 中的 SensorI2C.c。 并已验证它们是否能够从板载 OPT3001中写入和读取数据。

代码如下所示。

#define   DevPack_FDC2214_ADDR  (0x54) 已添加到 Board.h 文件中。 因此、DevPack_FDC2214_ADDR 应作为 i2c 地址可用。

e2e.ti.com/.../i2c.c

此外、需要设置 CC2650STK 的 DP0/1/2/3、以确保启用 FDC2214。 具体而言、DP0应设置为输入(无拉电流)、DP1设置为逻辑0、DP2设置为逻辑1、DP3设置为逻辑0。

下图 是在 Sensor Controller Studio 上使用的设置、工作正常。

在下面的代码中、我更改了 const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={}中的 DP0/1/2/3设置、以实现上图中的配置。

e2e.ti.com/.../1682.CC2650STK.c

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 e2e 上发帖。 我已将其分配给一位同事、他可以提供帮助。 我们即将在美国度过感恩节假期、请留出更多时间来调查您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、问题已解决。 我犯了一个非常愚蠢的错误、I2C 地址设置错误。

    在 Sensor Controller Studio 和 CCS 之间、I2C 地址设置稍有不同。

    前者需要在7位 i2c 地址(i2c 地址= 0x54)的末尾添加1位0、而在 CCS 中无需添加0 (i2c 地址= 0x2A)。

    目前、可以正常执行读取和写入操作。

    谢谢、

    将会