This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:OAD

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172015/lp-cc2652r7-oad

器件型号:LP-CC2652R7

您好!

你好。

在该板中、OAD 过程完成后、系统将等待新下载的映像启用。 这如何启用提供的信号?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    有几个堆栈实现了 OAD 解决方案、您是否有关于低功耗蓝牙的问题? 无论是哪种方式、OAD 都可以使用引导映像管理器(BIM)启用下载的映像、该映像应编程到电路板上。

    有关更多详细信息、请参阅 用户指南中的 OAD 部分 以及 此处的 SimpleLink Academy 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我想了解有关蓝牙 LE Project Zero 应用的信息。 我正在尝试使用 Simplelink Starter 移动应用程序下载客户的固件;它成功传输了图像并显示"下载完成、正在等待启用"。 在传输客户的 FW 后、下一步要执行什么操作?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmar、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    传输完成后、器件应复位并引导至新传输的映像。 如果器件未自动复位、您可以按下所用开发套件上的复位按钮来查看 OAD 是否成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmar、

    你好。  开发套件上的复位按钮、按钮1或按钮2是什么? 我找不到 LP-CC2652R7的任何用户指南。 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    复位按钮是 LP 顶部 USB 连接器附近的按钮、如下所示: