This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:LP-CC2651R3SIPA:

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173548/lp-cc2651r3sipa-lp-cc2651r3sipa

器件型号:LP-CC2651R3SIPA

大家好、

我正在尝试添加新的 BLE 特性。 我已尝试使用这些文档并进行了所有必需的更改。我想检查应用程序中的更改。 您能建议我的更改将反映在哪个 TI 应用中吗?

我尝试了简单的链路启动器、但现在它没有检测到广告名称。 应用程序不稳定。 因此、请您推荐任何有效的应用程序

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您在使用 TI Starter 应用程序时遇到了这种情况

    通常、在重新刷写设备时、请确保"忘记"手机端的设备、否则系统将被混淆以查看一些更改。

    如果问题仍然存在、您可以利用 BTool (在计算机上运行)或尝试其他第三方应用程序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用第三方应用程序。 但是、我在设备端所做的更改或未在其应用程序上反映的更改。 因此、它们具有默认长度支持、我无法从应用程序端发送更多数据

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的介绍。

    如前所述、这可能是手机仍在记住设备的迹象(并使用一些快捷方式导致误解)。 或者、这可能是嵌入式代码更新方式中出现问题的迹象。  

    在这种情况下、我要做的一件事是将我的计算机用作蓝牙扫描仪/蓝牙中心。 这需要 Google Chrome。 然后、您可以在地址栏中键入"chromy://bluetooth-internals/#devices"并使用提供的视图。

    我希望这将有所帮助、  

    此致、