This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:连接 L2CAP COC 后 OOB 配对失败。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172722/launchxl-cc26x2r1-oob-pairing-failed-after-connect-l2cap-coc

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

尊敬的 TI 成员:

序列1:

1.中央:genrate ECC 密钥,随机并确认

2.外设:使用随机方式设置远程 OOB 数据,并从1号开始确认

3.中央:连接到外设

4.中央:开始配对(成功)

序列2:

1.中央:genrate ECC 密钥,随机并确认

2.外设:使用随机方式设置远程 OOB 数据,并从1号开始确认

3.中央:连接到外设

4.中央:打开 L2CAP COC 并连接 COC

5.中央:开始配对(失败)

唯一的区别是4号

连接 L2CAP COC 后无法开始配对?

SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

此致。

香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kong、

    我不确定此行为是否受支持、因为我看不到任何启用配对的 L2CAP API。 让我对此进行进一步调查、我将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kong、

    对拖延表示歉意。 经过一些初步调查、看起来应该可以做到这一点(上次我记得这是在 这个 e2e 线程中验证的)。

    我想让您尝试添加计时器并等待触发配对、可能在建立连接后1秒左右。  启用 L2CAP 连接后、可能已在触发配对的同时执行控制过程、这可能导致配对失败。 此快速测试可确认可疑行为。

    您是否还可以通过无线方式共享行为的监听器日志(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    感谢您的回答。

    无法重现此问题。

    现在工作正常。

    我检查了我的代码的几个版本、我不知道为什么不能复制它。

    无论如何都谢谢。