This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C:A3DP 源代码演示、取消连接请求

Guru**** 2868520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/814450/cc2564c-cc2564c-a3dp-source-demo-cancel-a-connection-request

器件型号:CC2564C
您好 Hari、
我想知道这个问题是否与 UEboom 问题类似、这个 TT 中提到的特定远程耳机没有正确处理身份验证故障、并且不断发送 TI 错误消息、 因此、TI 需要长达2分钟的时间才能气泡到应用层、表明连接失败。
同样、这仅适用于这些特定耳机。
我们非常感谢您的任何建议、
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    获取、空气嗅探器和 FW 日志会有所帮助。 如果没有日志、就很难说出是什么出错了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我确实提供了空气跟踪和 FW 日志、我将它们上传到了 Lauren 提供的共享文件夹。

    您能否确认您是否有权访问它们?

    否则、我可以再次上传它们。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    链接可能已过期。 可以、请重新发送。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我只需确认我通过电子邮件将日志发送给 Lauren、因为我无法将日志上载到共享文件夹。

    请确认您收到了这些邮件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    是的、我收到了。 会在一天内回来的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    FW 日志不会显示任何过度延迟。 您是否也捕获了监听器日志? 如果可以、请您将其发送给您吗? 我想知道,对等堆栈之间的 ACL 事务是否运行缓慢。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我将尝试上传监听器日志或通过电子邮件将其发送给 Lauren。 我在 TI 记录器文件中注意到的平均时间:TI_U8I_NewPairFails 2.lgr

    来自 TI 的连接请求似乎在时间戳14:42:07.238处发生

    2366 14:42:07.238接收 LMP_SET_AFH (60)、TRANS_ID:主器件(0)  <--这是否意味着 TI 正在发送连接请求?

    如果上面的行显示连接请求已发送、则稍后、在时间戳14:43:58.622处、我们可以看到:

    22936 14:43:58.622 0x00020C77 0x00017D9A <-- HCI_Link_Key_Request_Event

    这两个事件之间的时间几乎为2分钟、这是延迟的原因吗?

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我只向 Lauren 发送电子邮件、其中包含一个空气跟踪文件:TI_U8I_filtered_3.BTT

    我从这些日志中注意到、处于配对模式的耳机(U8I)仍然尝试连接到其最后一个配对的设备、即 TI。

    但是、如前所述、TI 的 PDL 为空、TI 正在扫描器件、因此从 TI 的列表中、我们选择要连接的 U8I。

    但 U8I 不断向 TI 发送重新连接请求、TI 以待验证的方式进行响应。

    U8I 需要一段时间才能发送"LMP 身份验证随机数"、而 TI 拒绝了该随机数、最终会分离 U8I。

    耳机发送 LMP 分离器后、TI 发送:

    1921872:etAUD_Stream_Open_Confirmation  
    1921877:现状:3.  
    1921879:BD_ADDR:0x501901302879  
    1921884:链接密钥:0x00000000000000000000000000000000  

    因此、在我看来、发送'LMP Detach'的耳机需要花费太长时间、这可能是因为它正在努力尝试重新连接到 TI 并处理来自 TI 的连接请求。

    如果正确、问题是  :TI 能否取消/终止 TI 发起的连接请求、以便 TI 不必等待2min 即可发送响应?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我能够将两个跟踪上传到共享文件夹中、文件的名称是:

    TI_U8I_filtered_3.BTT

    TI_U8I_CONNECT_TOW_TOUTLON_Tofail.BTT

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    再次查看空气迹线、我意识到 TI 何时开始页面耳机(当我从 TI 的找到的器件列表中选择 U8I 时)。 TI 最终可能不会向耳机发送连接请求、因为 TI 已从耳机接收到连接请求。  

    因此、我认为耳机需要很长时间才能确定要做什么、但您的见解值得赞赏。

    原来的问题仍然是:   TI 如何取消/终止 TI 发起的连接请求、以便 TI 无需等待2min 即可发送响应?

    非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、请在监听日志文件中提供事件的时间戳以供您观察。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监听器日志中的第一个时间戳(TI_U8I_NewPairFails _2.lgr) 为 14:42:07.238

    2366 14:42:07.238接收 LMP_SET_AFH (60)、TRANS_ID:主器件(0)  <--此时 TI 向 U8I 发送连接请求

     

    同一监听器日志文件中的第二个时间戳是 14:43:58.622

    22936 14:43:58.622 0x00020C77 0x00017D9A <-- HCI_Link_Key_Request_Event

     

     14:42:07.238和 14:43:58.622之间的差值几乎为2分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谦逊 我不确定您是如何确定连接请求到达2366。 它不是 LMP 连接。 通过我的记录器查看,我看到下面的事件..

    22935 -来自远程的身份验证请求  

    22936 -来自控制器的链路密钥请求

    22937 -主机 NACK。

    时间方面、看起来不错。。。

    20248 05/15/19 16:43:44.607 0x0001E0B6 0x000151DA LMP_CHANNEL 分类--> AFH 通道分类= 55 55 ff 7f FD ff 7f 55
    20480 05/15/19 16:43:46.268 0x0001E5E5 0x00015709 <-- LMP_SET_AFH AFH 即时= 175870、AFH 模式= 1、AFH 通道映射= 1f 00 c0 00 c0 03 00 c0 7f
    21651 05/15/19 16:43:51.838 0x0001F758 0x0001687C LMP_CHANNEL 分类--> AFH 通道分类= ff ff 57 FD ff 7f FD ff 7f FF 7f 55
    21694 05/15/19 16:43:52.276 0x0001F8A7 0x000169CB <-- LMP_SET_AFH AFH 即时= 185472、AFH 模式= 1、AFH 通道映射= 00 00 dc 03 00 c0 03 00 c0 7f
    22935 05/15/19 16:43:58.622 0x00020C77 0x00017D9A <-- LMP_au_rand Random Number = 69 2c 5F db 99 AC B3 22 C9 EA 94 A5 C3 68 50 51
    22936 05/15/19 16:43:58.622 0x00020C77 0x00017D9A <-- HCI_Link_Key_Request_Event
    22937 05/15/19 16:43:58.637 0x00020C7C 0x00017D9F HCI_Link_Key_Request_Negative Reply -->

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我知道  2366 14:42:07.238接收 LMP_SET_AFH (60)、TRANS_ID:主机(0)   

    是参考、因为此时我知道我使用: AUD_Open_Remote_Stream ()发送了来自 TI 的连接请求  

    但是、正如您提到的、我看不到指示连接请求的 LMP 消息、因此我询问该线路是否存在

    2366 14:42:07.238接收 LMP_SET_AFH (60)、TRANS_ID:主器件(0)  <--这是否意味着 TI 正在发送连接请求?

    也许 TI 的库实际上从未发送过 LMP 连接消息。

    然后、从那时起、直到远程设备向 TI 发送身份验证请求、时间间隔几乎为2分钟。 这个差距就是问题所在。

    一旦 TI 在22936接收到身份验证请求、一切都正常。 但问题是、接收身份验证请求几乎需要2分钟。

    从中删除  

    2366 14:42:07.238接收 LMP_SET_AFH (60)、TRANS_ID:主器件(0)   

    更改为         

    22936 14:43:58.622 0x00020C77 0x00017D9A <-- HCI_Link_Key_Request_Event

    在这2分钟内、TI 无法与任何其他器件建立新连接。 因此、我们要求使用一种方法让 TI 取消任何待处理的交易、以便 TI 重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    BT 控制器对 ACL 连接透明。 它们从主机 BT 堆栈处理到对等器件堆栈。 因此、您可能看不到这些连接的任何控制器日志消息。  

    侦听 UART/HCI TX/Rx 线路可能会显示何时发送 ACL 连接请求。 这是一个相当复杂的过程、但如果您可以嗅探这些线路、请查看以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/swpa234/swpa234.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    您是否有机会获取 HCI 监听器日志? 我理解它有点复杂、可能需要一段时间。 如果是、请关闭此主题并在准备好时创建一个新主题。

    谢谢