This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:针对 RE 指令的蓝牙测试报告

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/815171/cc2650moda-bluetooth-test-report-for-re-directive

器件型号:CC2650MODA

大家好、

我之前询问过 CC2650MODA 在以下主题中用于 RE 指令的测试报告。

CC2650MODA:蓝牙测试报告

但是、客户再次请求提交测试报告。

为什么不发布测试报告? 还是不存在?

(是否有任何测试报告不存在的情况、即使您已获得认证?)

如果有测试报告、则可省略 RE 指令的无线电相关测试、如果没有测试报告、则应执行所有测试。

其他用户是否进行了所有测试? 或者、每个用户是否忽略仅使用 DOC 作为证据的试用?

如果仅以 DOC 作为证据而忽略了审判、如果审判市场审计需要披露、则需要哪种通信?

我很抱歉有很多问题。

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此文档 :http://ti.com/ble-qualification 

    请告诉我这是否能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim-San、

    感谢你的答复。

    我还提到了应用报告。

    CE 认证的第4章中未提及测试报告、因此请确保检查以防万一。

    有了 CE 认证、无论是否有测试报告、测试是否必须始终在测试市场审计中执行?

    这是怎么回事?
    >为什么不发布测试报告? 还是不存在?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CE / FCC 等必须由客户进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim-San、

    感谢您的评论。

    很抱歉多次问同一个问题。

    为什么 TI 不发布测试报告?

    由于一些公司向其他模块制造商提供测试报告、客户强烈询问 TI 不发布测试报告的原因。

    此外、如果客户不是客户、而是 UL、TUV、SGS 等认证机构、您能否提供测试报告?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hosokawa-San、

     该模块经过 CE/FCC/蓝牙的预认证、不会提供超出数据表中提供的信息的任何报告。 其他客户不需要其他信息、因此我有点困惑、为什么现在就这样。  

    (我之前关于 CE/FCC 测试的评论应该由客户完成、这是不正确的、仅适用于使用我们产品的分立式设计。 很抱歉让你感到困惑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    我的客户有类似的请求...  让我提出一个具体的相关问题。  在我们的文档(“EU Declaration of Conformity (DOC)”)中为 CC2650MODA 提供。  www.ti.com/lit/sszq080 ),我们参考“EN 62479:2010”。  我们的测试报告是否与此(EN 62479:2010)标准相关、可向客户提供?

    谢谢、Merril