This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BLE 和经典同步连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564C, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/812507/cc2564moda-ble-and-classic-simultaneous-connection

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564CCC2564CSTBTBLESWCC2564

您好!

我有一位客户对以下场景感兴趣。
这对于 MSP430 + CC2564MODA 是否可行?
(我知道建议使用 MSP432 + CC2564C、但客户需要经过认证的模块)

用例:假设有三个器件(CC2564MODA、DEVICE-A 和 DEVICE-B)。
a) CC2564MODA 为 A2DP 灌电流、器件 A 为 src。 同时、CC2564MODA 和器件 B 与 GATT (BLE)相连。
b) CC2564MODA 为 A2DP 灌电流、器件 A 为 src。 同时、CC2564MODA 通过 A2DP 连接到器件 B。 软件切换播放的音频 src。

可以同时连接经典和 BLE?
MSP430是否足以管理这两个堆栈?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在情形 b 中有更正。

    用例:假设有三个器件(CC2564MODA、DEVICE-A 和 DEVICE-B)。
    a) CC2564MODA 为 A2DP 灌电流、器件 A 为 src。 同时、CC2564MODA 和器件 B 与 GATT (BLE)相连。
    b) CC2564MODA 为 A2DP 灌电流、器件 A 为 src。 同时、CC2564MODA 和器件 A 与 GATT (BLE)相连。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:  

    我们仅通过 CC2564MODA + MSP430 和 CC2564C +MSP432 主机堆栈支持 A3DP (辅助 A2DP)。  

    以下示例中的选项/限制  

    [引用用户="Koichiro Tashiro"

    ]a) CC2564MODA 为 A2DP 灌电流、而 DEVICE A 为 src。 同时、CC2564MODA 和器件 B 与 GATT (BLE)相连。


    b) CC2564MODA 为 A2DP 灌电流、器件 A 为 src。 同时、CC2564MODA 和器件 A 与 GATT (BLE)连接。[/QUERP]

    这两种情况似乎是指使用单个器件(用例 b)或2个器件(用例 a)的 A2DP +BLE  

    在这两种情况下、不能同时支持 A3DP (TI MCU 当前支持)+ BLE。  

    为了满足客户的确切需求、他们必须使用第三方解决方案(例如:Cloud2Gnd)来获取定制堆栈版本。  

    请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs#What_about_other_MCU_support.3F Q2.10  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    感谢您的回答。 我知道这些情形不受 CC2564MODA+MSP430和 CC2564C+MSP432支持。

    我发现 CC2564MODA+Tiva (TM4C129x)支持 A2DP (无辅助)。
    那么、如果客户使用 Tiva、则支持这些情形?
    请确认。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:  

    不建议使用 Tiva 解决方案、因为这种解决方案在一段时间内不会被维护。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    您能更详细地解释一下为什么不推荐使用 Tiva 吗?

    根据与客户的讨论,Tiva 是唯一满足客户要求的 TI 解决方案。
    如果无法使用 Tiva、我们将丢失套接字。
    我同意用于 Tiva 的软件是旧软件、但对于 MSP430是相同的。
    为什么不推荐使用 Tiva?
    使用 Tiva 解决方案时预期会遇到什么问题?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣一郎

    MSP430和 Tiva 堆栈版本在几年内都没有维护。 因此、不建议在新设计中同时使用这两个版本。

    如果必须使用 Tiva 作为主机、请查看是否使用最新 的 CC2564CSTBTBLESW 选项。 此版本包含为 ARM cortex M3、M4和 M7微控制器编译的堆栈二进制文件。 它可能需要额外的移植来适应此版本上的 Tiva HAL。  

    如果客户需要此移植工作的帮助、我们有多个第三方资源可以提供帮助。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs#What_about_other_MCU_support.3F

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    CC2564CSTBTBLESW 是用于 CC2564C 的软件。
    这也支持 CC2564B 吗

    客户需要模块、因此 CC2564MODA 是候选模块。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣一郎

    CC2564CSTBTBLESW 支持 CC2564C、编译时定义发生更改后、也支持 CC256xB。 因此将其与 CC2564MODA 搭配使用时不会出现问题。