This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:基于 CC2650设计的模块、通信距离太短。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/815585/cc2650-module-designed-based-on-the-cc2650-the-communication-distance-is-too-short

器件型号:CC2650

基于 CC2650设计的模块、通信距离太短、下面是我自己制作的原理图、电路图是 CC2650数据表的参考。

下图是天线器件的 PCB 布局、请帮助查找原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我观察到您的原理图与我们的参考设计之间存在一些差异。

    C15、C20和 C17 -将其更改为1pF (可能不是那么重要、但最好检查)

    R24和 R25 -将其更改为12pF (需要直流块)。

    您是否检查了电路板上的 Tx 功率和 Rx 灵敏度?

    您是否检查了电路板上的天线 RL?  

    我看不到天线匹配电路(从 R25到天线)。 您可能需要在  R25和天线之间添加一个 PI 网络(用于天线匹配)。 这将有助于消除任何不匹配。 请注意、必须在整个设备上完成天线匹配。

    您还可以使用我们的范围估算器工具来估算范围。 以下是链接。

    您还可以参阅有关硬件配置和 PCB 设计指南系列的应用手册。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我下载了蓝牙协议栈 BLE-STACK-2-2-2 www.ti.com/.../ble-stack。
    我找到了 ccfg.c 文件。
    在 cc2650bp 和 cc2650em 文件夹下刻录堆栈和应用程序项目将不起作用。
    刻录后、cc2650无法发出蓝牙信号、但使用 simple_np_cc2650lp_uart_pm_xsbl.hex 文件。
    更新闪存可正常使用。
    我想知道我是否正在烧录错误的项目。
    是否有任何项目可直接使用?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的第一封邮件中、您表示范围很短。 您当时使用了哪种软件、因为下载正确的堆栈似乎有问题?  

    请先浏览 http://www.ti.com/lit/an/swra603/swra603.pdf 以验证您的硬件。 我还注意到、您缺少朝向天线的直流耦合、对于您使用的天线、这种情况是否正常。