This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:在 IAR 项目选项通信选项卡上配置 TI XDS CPU 时钟

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/815786/smartrf06ebk-configuring-ti-xds-cpu-clock-on-iar-project-options-communication-tab

器件型号:SMARTRF06EBK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我们运行 TI SmartRF06评估板已经有一段时间了--就在今天需要对 CPU 时钟的配置进行澄清。

在 IAR Embedded Workbench 的 Project Options => Debugger => TI XDS => Communication 选项卡上、对于堆栈、CPU 时钟默认为72MHz、对于应用项目、CPU 时钟默认为48MHz。

您能解释一下为什么 IAR 会这样设置它吗?  更重要的是、这是正确的、还是偶尔会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您将哪个射频芯片与 SmartRF06配合使用?

    -您使用哪个 IAR 项目可以在中找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 CC2650一起使用、使用的是 SimpleCentral 和 SimplePeripheral。  BLE 2.02.2.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪、虽然我不确定它会产生什么影响、但两者都应该是48MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将堆栈设置为48Mhz,并且一直在运行代码.... 到目前为止没有明显的伤害。

    我将保持在48Mz。

    谢谢、Joakim!