您好!
IST 是否可以建立 SPPLE 连接并同时扫描非定向广播?
我将把我的 cc2564与 MCU 一起用作 BLE 中央设备、因此最好同时运行这两个功能。 在 Wiki I joust 中、可以 同时运行 SPP + SPPLE。
我会将 cc2564保留为中央设备、以便我可以 读取非定向信标 广播并监听电话并连接到它。 一旦被连接、我是否仍能侦听信标数据包?
来自德国的亲切问候
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
IST 是否可以建立 SPPLE 连接并同时扫描非定向广播?
我将把我的 cc2564与 MCU 一起用作 BLE 中央设备、因此最好同时运行这两个功能。 在 Wiki I joust 中、可以 同时运行 SPP + SPPLE。
我会将 cc2564保留为中央设备、以便我可以 读取非定向信标 广播并监听电话并连接到它。 一旦被连接、我是否仍能侦听信标数据包?
来自德国的亲切问候
目前正在使用 升压 cc2564moda 进行评估。
由于我阅读了 wiki,如果我将 cc2564保留为中央设备,它应该会运行:
两个 SPPLE 连接
a)在此版本中、我们测试两个与 MSP430的同步 SPPLE 连接。 远程器件用作外围器件、而 MSP430用作中央器件。
这适用于 cc2564、那么它是否可以正常工作? 由于信标是外围 设备、因此我也可以将电话设置为外围 设备。
来自德国的亲切问候
[引用 user="Tobias Sauer1"]目前正在使用 boost cc2564moda 进行评估。
CC2564MODA 模块基于 CC2564BIC。
[引用用户="Tobias Sauer1"]
远程器件用作外围器件、而 MSP430用作中央器件。
这适用于 cc2564、那么它是否可以正常工作?
[/报价]
是的、这可以与 CC2564B/CC2564MODA 配合使用。