This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:SPPLE 和扫描 LE 广播

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C, CC2564MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/810498/cc2564-spple-and-scan-for-le-advertisements-at-the-same-time

器件型号:CC2564

您好!

IST 是否可以建立 SPPLE 连接并同时扫描非定向广播?

我将把我的 cc2564与 MCU 一起用作 BLE 中央设备、因此最好同时运行这两个功能。 在 Wiki I joust 中、可以 同时运行 SPP + SPPLE。

我会将 cc2564保留为中央设备、以便我可以 读取非定向信标 广播并监听电话并连接到它。 一旦被连接、我是否仍能侦听信标数据包?

来自德国的亲切问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    您使用的是 CC2564C 还是旧版 CC2564/CC2564B?

    此用例可用于 CC2564C、但不适用于较旧版本。  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在使用 升压 cc2564moda 进行评估。

    由于我阅读了 wiki,如果我将 cc2564保留为中央设备,它应该会运行:

    两个 SPPLE 连接  

    a)在此版本中、我们测试两个与 MSP430的同步 SPPLE 连接。 远程器件用作外围器件、而 MSP430用作中央器件。

    这适用于 cc2564、那么它是否可以正常工作? 由于信标是外围 设备、因此我也可以将电话设置为外围 设备。

    来自德国的亲切问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tobias Sauer1"]目前正在使用 boost cc2564moda 进行评估

    CC2564MODA 模块基于 CC2564BIC

    [引用用户="Tobias Sauer1"]

    远程器件用作外围器件、而 MSP430用作中央器件。

    这适用于 cc2564、那么它是否可以正常工作?

    [/报价]

    是的、这可以与 CC2564B/CC2564MODA 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对它进行了测试、即使在多个并发连接下也能正常工作。

    来自德国斯图加特的问候