This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:双模连接和配对

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/810699/cc2564-dual-mode-connection-and-pairing

器件型号:CC2564

您好!

我在双模、经典和低功耗模式下同时使用 CC2564B。 但手机中的实例不同、LE 可以通过自己的配对和经典的配对来连接。 是否有任何方法可以将它们作为单个实例同时连接并仅进行一次配对? 我可以在同一连接中使用 HFP 和 HOGP 配置文件进行配对吗?

此致、

Chetana Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetana、

    在 CC2564B 等双模蓝牙器件中、经典蓝牙和 BLE 被视为单独的连接(即使连接到另一端的同一部电话)。 经典的 BT 和 BLE 协议使用不同的配对方法。 因此、这两个连接将始终存在单独的配对。

    您能否澄清您对配对的要求? 这里的目标是减少用户输入吗?  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我们希望在与手机的单个连接中使用 HFP 和 HID。 是的、我们希望减少用户输入。 目前、我必须手动连接和配对到经典实例和 LE 实例。 是否有任何方法可以通过 NRF 连接等应用进行连接? TI 是否提供了任何应用来连接双模 cc256x? HID 是否需要密钥配对或 Justworks 配对才能使键盘正常工作?

    此致、

    Chetana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="chetana Patil"]我们希望在与电话的单个连接中使用 HFP 和 HID。

    我假设 HID 是指 BLE HOGP 服务。

    [引用 user="chetana Patil"] HID 是否需要密钥配对或 Justworks 配对才能使键盘正常工作?

    当 IO 功能设置为 NoInputNoOutput 时、BLE 连接可以使用 Just Works 传统配对。

    [报价 USER="chetana Patil"] TI 是否提供了任何应用来连接双模 cc256x?[/quot]

    LE 配对是一个非常标准的过程。 您可以使用一些第三方应用程序、如 LightBlue BLEscanner

    [引用 user="chetana Patil">是的,我们希望减少用户输入。 目前、我必须手动连接和配对到经典实例和 LE 实例。 [/报价]

    正如我之前提到的、经典 BT 和 BLE 需要单独配对、因为它们被视为两个不同的连接。 减少用户输入的一种方法是利用 OOB (带外)配对来实现经典 BT。 该实现需要像您现在执行的那样执行 LE 配对。 LE 连接加密后、您的应用会通过加密的 LE 链路在两个器件之间传输 OOB 数据、以完成经典 BT 的配对。 OOB 配对不需要任何额外的用户输入。  

    您可以参阅通用访问配置文件规范中的带外(OOB)部分。  

    此致、

    Vihang