This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541:去耦电容器

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/814064/cc2541-cc2541-decoupling-capacitor

器件型号:CC2541

您好!

大多数参考设计原理图对每个 VDD 使用不同的去耦电容值。

我想知道哪些电气特性选择了该值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohn、

    如您所见、其中大多数是通用去耦、100nF。 由于去耦 LDO 等大型内部电流消耗、有些电流消耗更大、为1uF。 由于射频频率响应、选择220pF。  

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    数据表的哪个部分会显示射频频率响应不同?  

    如果没有参考原理图、我想知道如何知道该值。

    此致、

    Sohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohn、

    我不确定我是否理解您的上一篇帖子。 原始文章中的图是从 CC2541的参考设计复制的、对吧? 建议遵循参考设计并使用相同的元件值。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回答。 这对我们有很大帮助。

    此致、

    Sohn