This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2540:CC2540 OAD CRC [0]和 CRC [1]不相等。

Guru**** 2512495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/815079/rtos-cc2540-cc2540-oad-crc-0-and-crc-1-are-not-equal

器件型号:CC2540

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

  升级后  、CC2540大图像 b 未切换、复位后开发板仍以小图像 A 运行。 BIM 仿真项目发现大图像 b 的 CRC [0]和 CRC [1]不相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、我猜图像会像这样损坏。 这是100%可重现还是一次性错误?