This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:BLE Stack 1.5.0 SimpleBLECentral 链接器 ISTACK 故障

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/814778/cc2540-ble-stack-1-5-0-simpleblecentral-linker-istack-failure

器件型号:CC2540

您好!  

我根据示例 SimpleBLECentral/BLE Stack 1.5.0创建了一个应用。

通过链接器文件 ti_51ew_cc2540b.xcl、一切正常。 当我使用链接器文件 ti_51ew_cc2540b256.xcl 时、它会失败、iDATA/ISTACK 中没有足够的内存。

我们以前使用的 BLE Stack 1.4.0没有这个问题。  

是否可以调整 linkerfile_b256以使用 Stack 1.5.0或 BLE Stack 1.5.0中是否有设置来解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是从 v.1.5.0中的简单中央系统开始还是移植了应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先尝试启动移植的应用程序。

    如果我启动纯粹简单的中央示例、我会遇到相同的故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Friedrich、

    请提供重现问题的步骤、我没有遇到过"纯粹简单中心"的问题。 假设未修改的 BLE 1.5.0 SDK 和 IAR 10.30.1。

    此致、
    Aslak