This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:关于 CC2564C 的 Init 脚本

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/813000/cc2564c-regarding-init-script-of-cc2564c

器件型号:CC2564C

如果蓝牙硬件评估工具不可下载、如何将 init 脚本的.bts 格式转换为.h 格式?

此外、是否有任何博客/链接提供有关 init 文件的更多详细信息、例如如何下载到芯片/正在传输哪些 HCI 命令/如何处理在 init 脚本传输期间从 BT 控制器接收到的响应等?

此致、

Raghavendra G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    请访问以下链接 http://www.ti.com/tool/cc256xc-bt-sp

    它包含.bts 和.h 格式文件。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的笔记本电脑中安装了硬件评估工具。 我从 http://www.ti.com/tool/cc256xc-bt-sp 下载了 SP。

    我使用硬件评估工具从.bts 文件创建了一个.h 文件。  

    我从.bts 文件创建的.h 文件和已存在于下行加载程序 SP 中的.h 文件是不同的。  

    为什么会这样? 我缺少什么吗?

    此致、

    Raghavendra G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题与我提出的另一个问题更相关。 因此、我将关闭此案例。

    感谢您的支持。