This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:外部稳压器模式

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/814952/cc2642r-external-regulator-mode

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:TPS62740

我正在与一位客户合作、尝试在外部稳压器模式下(使用 TPS62740)弄清楚如何使用 DCDC_SW 引脚。  CC26x0数据表和《硬件配置指南》中规定、应将其接地。  但是、CC26x2数据表指出、如果未使用该引脚、则应保持悬空。

此外、在研究这一点时、我发现一条注释表明 CC26x2不支持外部稳压器模式。  考虑到我们建议客户在该器件上使用该器件、这有点麻烦。  他们已经拥有可完全使用外部稳压器模式的定制 CC2642板。  在其原型硬件中、它们将 DCDC_SW 接地。

请提供建议。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    CC26x2R 上不支持外部稳压器模式、如您参考的文档中所述。 CC26x2R 数据表也清楚地说明了这一点。

    我们在待办事项上具有此功能、我会将您的请求添加到 TT 中。 如果您可以通过电子邮件向我发送有关客户和应用程序的更多详细信息、那会更好。

    此致、
    Fredrik