This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:器件初始化超时

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/814311/cc2564c-part-initialization-time-out

器件型号:CC2564C

您好 TI 团队

在尝试将 CC2564C 板芯片组与主机通信时、初始化超时。 RTS 管脚在上电后变低。

WWE 还从 Tx 调试引脚获取了日志、查看已连接的日志。 请建议调试此问题。

我们在 BT 芯片组的 TX 和 RX 上进行探测,在 RX (主机的 TX)上进行探测,获取数据,但在 TX 上没有数据(主机的 Rx)。 我们使用的是4线 UART 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以附加完整的记录器日志?  

    此致、  

    Sudharshan K N