This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640上的 CC2650代码

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/814368/cc2640-cc2650-code-on-the-cc2640

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我有 CC2640。 我一直在尝试找到一些示例代码来进行测试、但从我在 TI Resource Explorer 上找到的代码中、有适用于 CC2640R2但不适用于 CC2640的示例代码、我猜尝试输出该代码并不是件好事情、希望获得最佳效果。 我下载了 BLE 堆栈2.2.2、它表示适用于 CC2640和 CC2650、但堆栈中的所有示例代码都表示适用于 CC2650、除非我缺少任何内容。 如果可能、我希望使用 CCS 或 SmartRF Studio 对其进行编程。 我可以在 CC2640上使用 CC2650代码、也可以在任何地方找到 CC2640代码吗?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650的 BLE Stack 2.2.2示例可在 CC2640上运行。 对于 BLE 应用、CC2650和 CC2640的代码是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢!