This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如果启用配对、则 CC2541已断开连接

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/811114/cc2541-cc2541-disconnected-if-pairing-enable

器件型号:CC2541

您好!

我使用的是 cc2541 BLE Stack、

如果我启用配对、蓝牙会在一段时间后自动断开连接。

请查找以下设置:

#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL 80

#define DEFAULT_MODED_MAX_CONN_INTERVAL 800

#define DEFAULT_REGLED_SLAVE_LON延 时0

#define DEFAULT_MODED_CONN_TIMEOUT 1000

如果我在不进行配对的情况下使用它、它就可以正常工作。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要与什么配对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在 Android 手机上与 BLE Scanner 和 NRF Connect 应用配对  

    Asus Zenfone Max Pro (M1)、蓝牙5.0

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供设备之间通信的监听器跟踪? 如果不是、在 Android 设备上、通常可以将蓝牙 HCI 通信保存到文件中、您必须通过 Google 搜索如何在手机上执行此操作。

    连接设置与配对完全无关。 您的配对设置是什么? 您的 BLE SDK 版本是什么?

    此致、
    Aslak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我可以通过将 DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST 设置为 false 来解决此问题。  

    在示例代码中、它已设置为 true。

    但我不明白它会产生什么效果?

    为什么将其设置为 false、它不再断开连接。

    请告诉我吗?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新请求与连接参数更新请求相关。 关闭时、器件不会自动要求更新参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!