主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1
大家好、
请告诉我 CC2642R 的功耗。
数据表(swers194d) P11在5.6功耗表中、+5dBm 输出下的功耗被描述为最大9.6mA。
客户根据应用报告(测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(swra478d))中 P32 "7.1修改 rfPacketTX 示例"的内容确认了运行情况、
但收到客户的一个问题、即电流消耗值变为11mA。
使用此应用报告方法测量5dB 输出下的功耗的方法是否正确?
如果测量方法正确、电流消耗增加到最大9.8mA 以上的原因是什么?
对于5dB 输出设置、设置 SmartRFstudio7设置5dB 时输出的值"0x7217"。
操作环境如下所示。
H/W:LAUNCHXL-CC26X2R1修订版 B (芯片修订版 E)
S / W:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_10_00_53
此致、
Takashi