This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:A2DP 的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/807747/cc2564moda-questions-for-a2dp

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户计划将 A2DP 与 CC2564MODA 配合使用。
他们有以下问题。 请回答这些问题。

Q1)蓝牙主设备和从设备之间是否存在功能差异?
我认为器件搜索仅由主器件执行。 广播仅为从器件侧。
还有什么呢? 例如、可以是灌电流还是拉电流?

Q2) A2DP 数据包括卷信息、对吧?
(没有单独的“音量参数”?)

Q3)如果 Q2的答案是"是"、音量控制由源器件完成、对吧?

Q4)是否可以通过 A2DP 数据确定以下状态?
4-1:回放
4-2:播放暂停
4-3:卷零
4-4:静音

Q5)如果问题4的答案是"否"、AVRCP 配置文件是否支持它们?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发起连接的通常是主器件。 但是、器件可能支持(或配置)"mode_switch"、从而允许交换主/从角色。
    音量控制通过 AVRCP 配置文件进行。 请检查 BT 规格:
    www.bluetooth.com/.../

    正在考虑使用哪种主机处理器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的快速回复。

    主机是 MSP430F5x。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们的 AD2P 演示是否还支持"mode_switch"?
    客户想知道主/从角色和 src/sink 角色是否有限制。
    (例如 src 需要为主设备等)

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    让我添加客户问题 Q4/Q5的更多背景。

    客户希望断开源(智能手机等)之间的 BT 连接 和 Sink (CC2564MODA)(如果在特定时间内未播放音乐)。
    他们想知道很难区分"无播放"、"零音量"和"静音"。

    是否可以在 TI A2DP 演示中检测此类情况?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较新的设计、建议使用 MSP432。 我想,他们可以检查主机上的 A2DP ACL 数据包以查看音乐是否停止。 支持模式切换。 但同样建议使用 MSP432。

    谢谢