请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 主题中讨论的其他器件: CC2541
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好! 提前感谢您的回答。
我正在创建一个新的男士腕表。 我喜欢 CC2540 BLE 功能。 遗憾的是、我没有购买 IAR Embedded for ARM 许可证的预算。 我习惯在像 Atom 这样的代码编辑器中编写代码、并从命令行进行编译。 我在 Java、C、C++、Python 和一些汇编语言方面拥有20年的经验。
我的项目需要使用 CC2540实现此目的:
1) 1)提供从 Mac 或 PC 笔记本电脑到2560 MCU 的直通 USB 连接、适用于 AVRdude、Arduino IDE、Arduino 串行监视器
2) 2)提供从 iOS 和 Android 设备上运行的应用程序到2560 MCU 的串行数据传输服务。
3) 3)提供与 iOS 和 Android 设备的配对、包括临时和永久配对
我想知道我是否可以使用 gcc 或其他东西来编译 CC2540的程序?
弗兰克