This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:适用于气体传感应用的 CC2540/ CC2541

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, CC2541, CC2540, CC2642R, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/810357/cc2540-cc2540-cc2541-for-gas-sensing-application

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:LMP91000CC2541CC2642RCC2640R2F

大家好、  

我打算将 CC2540/CC2541用于气体传感应用、并了解了如何将气体传感器与 LMP91000连接在一起。

请帮我了解 CC2540/ CC2541 (BEL + SOC)、将在我的功能下提供支持。  

功能

是/否

外部 SD 卡(存储器)

 

TCP/IP

 

蓝牙(BLE)

 

附加板级通信(JTAG 以外的通信端口可以是 USB 端口–不是用户使用,供维修和制造使用)

 

支持外部4G 调制解调器

 

其他数据传输协议(HTTPS、MQTT–面向未来)

 

支持加密

 

加密传输

 

用于在将来添加其他功能(DNP3 3级、MQTT 等)的资源

 

工业级(-40至70度)

 

LCD

 

诊断(硬件和固件级别)

 

附加输入(模拟)

 

附加/可选输出(4-20,Modbus)

 

 

谢谢  

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    有关 CC254x 特性和操作的详细信息、请参阅:

    • 数据表
    • 《CC253x/4x´s 指南》
    • BLE Stack´s 指南

    我还建议您查看 CC2640R2F 和 CC2642R 器件、因为这些器件更新、功能更强大、功耗更低且功能更丰富。

    此致、
    Fredrik