请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 你(们)好
我的客户计划使用 CC2564MODA。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2564moda.pdf
Q1)根据数据表第32页、建议使用4层 PCB 堆叠。
客户更喜欢使用2层。
如果客户使用2层而不是4层、那么预计会出现哪些问题?
Q2)在第35页、数据表中显示:
“此外,考虑天线与外壳的距离,并考虑外壳材料。”
客户是否需要考虑天线周围的线束位置?
客户产品内部有电缆束(电源、信号)。
如果是、这些电缆需要距离天线有多远?
谢谢、此致、
田志郎一郎