This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:有关布局的问题等

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/808235/cc2564moda-questions-about-layout-etc

器件型号:CC2564MODA

你(们)好

我的客户计划使用 CC2564MODA。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2564moda.pdf

Q1)根据数据表第32页、建议使用4层 PCB 堆叠。
客户更喜欢使用2层。
如果客户使用2层而不是4层、那么预计会出现哪些问题?

Q2)在第35页、数据表中显示:
“此外,考虑天线与外壳的距离,并考虑外壳材料。”
客户是否需要考虑天线周围的线束位置?
客户产品内部有电缆束(电源、信号)。
如果是、这些电缆需要距离天线有多远?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    2层堆叠应该很好、此处的4层建议主要是为了简化布线。

    是的、天线周围的任何东西(外壳、电缆等)都应该考虑在内。 我无法告诉您确切的间隙、因为这不是我们所拥有的特性数据、因此这可能只是一个测试问题。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我明白了。
    对于布局、如果客户提供布局数据、是否可以为他们查看?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    是的、您可以在此处提交设计文件以供查看: wifi-dualmodebt-hw-reviews@list.ti.com

    谢谢、

    Alexis