This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:UART 与 CC2640R2F 的工作方式不同?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2652RB, LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/809119/lp-cc2652rb-uart-does-not-work-the-same-as-cc2640r2f

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2652RB

您好!

我为 CC2640R2F 使用 UART_echo 示例程序并对其进行修改、以便通过 UART 接口与可编程电源进行通信。 它可以正常工作

现在、我使用来自 CC2652RB SDK 的 UART_echo、然后按照与 CC2640R2F 相同的方式对其进行修改。 我多次测试、但它不起作用。 为什么是这样? 为了使 UART 正常工作、是否需要在 CC2652RB 上执行任何操作?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 回波示例是否适用于 LP-CC2652RB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    是的、确实如此。 我在修改前先对其进行了测试。 与我的应用程序唯一的区别是我将波特率设置为9600。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有9600波特率的 UART 回波示例是否适用于 LP-CC2652RB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

       CC2652RB UART 回波在9600下工作、我注意到一件事是 CC2652RB LP 的丝印引脚标记、与 CC2640R2F Launchpad 相比、PIN2和引脚3是反向的。

    引脚分配 CC2652RB LP

    3V3

    DIO23

    DIO2

    DIO3.

    引脚分配 CC2640R2F LP

    3V3

    DIO23

    DIO3.

    DIO2

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 CC2652RB_LAUNCHXL.h、DIO2仍然是 UART RX、DIO3是 TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我调换了引脚2和引脚3的接线后、它工作正常。 CC2652RB LP 引脚与 CC2640R2F LP 不相同、尤其是 UART 引脚、这种情况非常罕见。

    -kel