This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/809154/cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我正在尝试使用 SDR (设置为接收器)接收 CC2650STK 的信号。

为了接收信号、我将使用以下参数配置 SDR:

 rf_channel=ISM2_4

Rx_合成 器频率=2.44GHz (BLE)

3、 RF_Rx_bandwidth = 22 MHz

我想知道、对于这些参数、我将能够使用接收器捕获 CC2650的信号

谢谢、

Mahsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masha、

    对于 SDR 相关的问题、这并不是真正正确的地方。  

    从您的设置中、我至少可以看到 Rx BW 将仅覆盖部分2.4GHz 频带。 因此、您将无法接收 SensorTag 发送的所有数据包。

    此致、
    Fredrik